跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

uPD780232 共有53个显示输出。 可以使用46段7格显示形式吗?

最新更新:2011年10月 05日

Question:

uPD780232 共有53个显示输出。 可以使用46段7格显示形式吗?

Answer:

可以。
显示输出引脚可以在53个范围内自由设置。
但是,由于各引脚的驱动能力不同,当设置段和格时要注意引脚配置和各自的负载电流。
Suitable Products