跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

uPD780058中用CSIM1将操作模式置为3线串行IO模式后,SCK1引脚P22立即输出的初始值是高电平?低电平?

最新更新:2011年10月 07日

Question:

在uPD780058中,在使用CSIM1寄存器将操作模式设置为3线串行IO模式之后, SCK1引脚(P22)立即输出的初始值是高电平还是低电平?

Answer:

这取决于设置到P22输出锁存器的值。
当使用P22作为SCK输出时,P22输出锁存器必须预先被设置为1。
这样,在设置模式时可以输出一个高电平。

Suitable Products