跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

uPD780054实时输出端口图中经RTBH,RTBL和内部总线一控制信号被应用到P12的输出锁存。什么被RTPM控制?

最新更新:2011年10月 05日

Question:

在uPD780054的实时输出端口框图中,通过RTBH,RTBL和内部总线,一个控制信号被应用到P12端口的输出锁存。被RTPM控制的内容是什么?

Answer:

框图不能显示哪个数据在什么样的时序被写到输出锁存器,它仅仅显示了数据流控制。
简单的说,下列操作的发生将依赖于RTPM的值:

(1) 在RTPM是0的情况下,内部总线上的数据通过写P12而写入到输出锁存器。
(2) 在RTPM是1的情况下,RTBH和RTBL的内容按照RTPC设置的时序写入到输出锁存器。
(此时的触发源如表20-3所示)

因而,RTPM的变化触发了数据传输。

Suitable Products