跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

uPD780031A中,最小指令执行时间可在高速(0.4μs)到低速(1.6μs)间变化。那怎样改变最小指令执行时间?

最新更新:2011年10月 06日

Question:

在uPD780031A中,最小指令执行时间被描述为可以在高速(0.4μs)到低速(1.6μs)之间变化。
那么,怎样改变最小指令执行时间?

Answer:

用 PCC 寄存器更改 CPU 的操作时钟可以改变指令的执行时间。
Suitable Products