跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

uPD780024A的用户手册中主系统时钟晶振可达到8.386MHz。可采用8.386MHz的晶振吗?

最新更新:2011年10月 06日

Question:

在 uPD780024A 的出货说明书中,晶振被描述为"可以达到 8.38MHz"。
然而,在用户手册中(第16章 串行接口中UART部分),主系统时钟晶振被描述为 可以达到 8.386MHz。
相差 0.006MHz,可以采用 8.386MHz 的晶振吗?

Answer:

是的。
实际的操作可以达到 8.3886MHz,两倍于 4.1943 MHz, 但是完美的波形是在取 8.38MHz 时。
Suitable Products