跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

uPD780021A数据表中DC特征,VDD为1.8V时(IoL约为500μA)底部单元中的引脚的最大输出电压值是多少?

最新更新:2011年10月 05日

Question:

关于 uPD780021A 数据表中的DC特征,当 VDD 为1.8V时(IoL 大约为 500μA),底部单元中的引脚(P00 到 03,等。)的最大输出电压值是多少?

Answer:

在此级别的小电流区域中,输出电压可被认为与输出电流成正比。
因此,由于400μA时电压为0.5V,推算500μA时电压升了0.125伏特,大约为0.63V。
如果这个值是需要保证的,可以通过特别说明得到这个保证值。
请通过适当的销售渠道索取特别说明。

Suitable Products