跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

IE-780078-NS-EM1和D78F0078间,微控制器功能是否有不同之处(是否存在内部上拉电阻选择等等)?

最新更新:2011年10月 06日

Question:

IE-780078-NS-EM1 和 D78F0078 之间,微控制器功能是否有不同之处(是否存在内部上拉电阻选择等等)?

Answer:

关于内部上拉电阻,在 ICE 中可以模拟 P30 和 P33 掩模选项电阻, 但是在闪存版本中并没有掩模选项电阻。
然而,如果用软件完成上拉电阻的连接并没有什么不同。
器件和 ICE 的区别在 IE-780078-NS-EM1 手册里面也有描述。
在时钟振荡器和 I/O 端口的结构上有所不同。
Suitable Products