跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

78K/4用户手册中并不包括关于串行口设置的I/O端口设置的描述。串行口设置比I/O端口设置的优先级高吗?

最新更新:2011年10月 07日

Question:

我到现在为止一直使用78K/0。
在78K/0中,对于串行I/O,复杂的设置例如P2和PM2的设置是必不可少的。
P2 I/O 端口的设置影响串行口的操作。
78K/4用户手册(文档号 U13570)中并不包括关于串行口设置的I/O 端口设置的描述。
我认为这意味着串行口设置比I/O 端口设置的优先级高。这个看法是正确的吗?

Answer:

不正确。
如果你参考交替功能端口的结构图,你就会发现需要PM2和P2的设置。
具体的说,必须向对应于串口引脚的输出锁存器写入0,向用于串行输入引脚的PM2写入1, 向用于输出引脚的PM2写入0。
Suitable Products