跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

5MHz(0.4μs)下使用uPD780058系列产品时,VDD操作电压范围是多少(温度范围是-40到+85°C)

最新更新:2011年10月 06日

Question:

5MHz (0.4μs)的情况下使用 uPD780058 系列产品时,VDD 操作电压范围是多少(温度范围是 -40 到 +85°C)

Answer:

在 uPD780058 中,在0.4μs 时钟周期情况下的工作供电电压范围是 3.5V 到 5.5V。
产品的规格在数据手册中有具体描述。请参考数据手册。
Suitable Products