跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

3803的闪存编程器推荐用Suisei的EFP-I,可结合用ADVANTEST的R4945编程器和瑞萨的编程适配器?

最新更新:12/07/2004

Question:

(闪存) 3803(H规格版)的闪存编程器推荐使用Suisei公司生产的EFP-I,如果想结合使用ADVANTEST公司生产的R4945编程器和瑞萨科技生产的编程适配器是否可以?[2004/12/07]

Answer:

由于H规格版闪存的规格不同于标准产品,二者不可结合使用。
Suitable Products
3803H
3803L