跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

1闪存版单片机在代码保护有效时,能否读取或改写存储器的内容? 2ID码即使不相符,是否也能擦除ROM的内容?

最新更新:08/05/2009

Question:

(闪存)
1.   闪存版单片机在代码保护有效时,能否读取或改写存储器的内容?
2.   ID码即使不相符,是否也能擦除ROM的内容? [2009/08/05]

Answer:

  1. 在标准串行输入/输出模式,内置ID码检查功能。当设置ID代码保护后, 则无法读取、改写或擦除存储器的内容。
    在并行输入/输出模式,内置ROM码保护功能。当设置ROM代码保护功能后, 同样地无法读取、改写或擦除。
  2. 不能。如果ID代码不匹配,就无法擦除ROM的内容。

(#107431)

Suitable Products
3803L
38D2
38D5