跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

0001:LCD驱动电压产生和连接的方法。

最新更新:2011年10月 04日

Question:

0001:LCD驱动电压产生和连接的方法。

Answer:

78K0和78K0S系列的LCD控制器/驱动器可以根据该LCD驱动电压产生的方法来分类。
最新的装置在产生LCD驱动电压上采用了装一个内置的调压器的方法而不是常规的分割电阻的方法。

1. 驱动电压产生的主要方法

(1) 电阻分割法
这个方法通常被早先的一些MCU采纳,因为那些MCU设计相当简单。
用这个方法,一个分割电阻产生所需要的电压。
除了一些掩模版本,电阻是不需要设计在装置里面的,这完全可以是外置的。
为了与显示系统相一致,便用外部短路使电压改变成1/3或者1/2的偏压(但是有些装置中,电压是固定的)。
尽管LCD的驱动电压总是比电源供给电压低,但是还是有一些装置能够使LCD驱动电压的输出值高于电源供给电压,例如uPD789327子系列。

(2) 电容分割法 用这种方法,产生所需电压的是一个分割电容而不是电阻。
与电阻分割法不同,此时的电流并不会不断的变化,所以电源的消耗是可节约的。
这种方法同样会分割电压,所以在低电压操作期间LCD的驱动电压同样会被降低。

(3) 调压器法
该法中电压被提升,并且LCD驱动电压来源于一个外置电容产生的参考电压。
通常情况下,当一个电容被连接在CAPx的引脚之间时,同样在VLCx和VSS之间也要链接一个电容。
这个方法确保了3V或者4.5V的LCD驱动电压的产生,即使是当VDD很低的时候。
此外,调压器法适合电池供电,因为它不使用电阻,而且工作电流也很小。
现在这种方法在新的设备中越来越广泛地被使用。

Suitable Products

每个子系列器件的LCD驱动电压产生对应表

子系列
驱动电压产生
用法
uPD780308
电阻分割法
uPD780318
uPD780328
uPD780338
调压器法
uPD780958
电容分割法
uPD780344
uPD780354
调压器法
uPD789306
uPD789316
调压器法
uPD789327
电阻分割法
uPD789407A
uPD789417A
电阻分割法
uPD789426
uPD789436
uPD789446
uPD789456
调压器法
uPD789467
调压器法
uPD789478
电阻分割法
uPD789488
调压器法
uPD789830
电阻分割法
-
uPD789835
调压器法



图.1 分割电阻法 1 : 主要连接的例子 (uPD780308 子系列)
(LEPS=0, logical-inference-per-second=1时)



图.2 分割电阻法 2 : 连接的例子 (uPD789327 子系列)


图.3 分割电阻法 2 : 连接的例子 (uPD789407 / 9417 子系列)


图.4 分割电阻法 2 : 连接的例子 (uPD789478 子系列)


图.5 分割电容法 : 连接的例子 (uPD780958 子系列)


图.6 调压器法 1 : 连接的例子 (uPD780318 / 0328 / 0338 子系列)


图.7 调压器法 2 : 连接的例子
(uPD780344/345, uPD789306/9316, uPD789426 to uPD78946, uPD789467, uPD789488 子系列)


图.8 调压器法 3 : 连接的例子 (uPD789835 子系列)

通过设置LCD调压电压等级设置电阻,VLCD的值可以在4.0V到5.5V之间浮动 (VLCD00)