跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

(ROM) 用户ROM区域与引导ROM区域的地址重叠,是否可以完整使用用户ROM区域?

最新更新:10/10/2006

Question:

(ROM) 用户ROM区域与引导ROM区域的地址重叠,是否可以完整使用用户ROM区域?

Answer:

用户ROM区域与引导ROM区域配置在不同的空间上,因此,可以完整使用用户ROM区域。使用on-chip调试器时,请参阅硬件手册“on-chip调试器使用注意事项”。
Suitable Products
R8C/18
R8C/19
R8C/1A
R8C/1B
R8C/20
R8C/21
R8C/22
R8C/23
R8C/24
R8C/25
R8C/26
R8C/27
R8C/28
R8C/29
R8C/2A
R8C/2B
R8C/2C
R8C/2D
R8C/2E
R8C/2F
R8C/2G
R8C/2H
R8C/2J
R8C/2K
R8C/2L