跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

(QzROM)  用MM生成掩膜文件时,通过“掩膜选项”设定功能ROM数据的方法和设定ROM代码保护的方法相同吗?

最新更新:01/09/2009

Question:

(QzROM)  使用掩模文件转换工具(MM)生成掩膜文件时,通过“掩膜选项”设定功能ROM数据的方法和设定ROM代码保护的方法相同吗? [2009/01/09]

Answer:

不同。
功能设定ROM数据是根据用户系统的使用情况在程序中进行设定的。 (#107246)
Suitable Products
7545
7546
7547
7548
7549