跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

(QzROM) QzROM单片机如何设定保护功能?[2007/05/24]

最新更新:05/24/2007

Question:

(QzROM) QzROM单片机如何设定保护功能?[2007/05/24]

Answer:

通过使用QzROM编程器设定保护功能。相关设定方法,请参阅编程器手册。对于通过瑞萨编程出货的产品,使用掩膜文件转换工具(MM)的ROM选项设定保护。但是不要在源文件或HEX文件中允许或禁止ROM代码保护功能。
Suitable Products
4286
4508
4509
4559
455A
4571