跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

(LCD, 省电) 使用LCD驱动控制电路的时候,电流消耗情況如何? [2009/08/05]

最新更新:08/05/2009

Question:

(LCD, 省电)
使用LCD驱动控制电路的时候,电流消耗情況如何? [2009/08/05]

Answer:

  1. 电流消耗取决于MCU的供电电流 、电源电压、振荡频率、工作模式 (时钟分频比),帧频和SEG/COM的数量。
    帧频越高或者SEG/COM数量越多,供电电流就越高。
  2. 在LCD面板用电源电路的电流消耗, 乃取决于LCD面板的负载。
    在使用升压电路时,外部升压用电容器和参考电压输入VL1引脚都会消耗电流。
    在不使用升压电路时,外部分压电阻器也会消耗电流。
Suitable Products
38D5