跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

(I/O 端口) MCU所有可用端口的最大总电流为何值?

最新更新:03/01/2005

Question:

(I/O 端口) MCU所有可用端口的最大总电流为何值?

Answer:

取决于MCU。峰值时,最大总电流是"H" ("L")完全输出电流的总和 (ΣIOH(峰值), ΣIOL(峰值))。稳定状态时,最大总电流是"H" ("L") 完全平均输出电流(ΣIOH(平均), ΣIOL(平均))的总和,请计算您使用的MCU规格的最大总电流。 详细内容见下表:

Suitable Products
3803H
3803L
3823
3850A
3858
38D2
38D5
7544
7545
7546
7547
7548
7549