跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

(I/O端口) 未使用引脚的处理除了推荐的方法,是否还有其他方法? [2005/03/01]

最新更新:03/01/2005

Question:

(I/O端口)  未使用引脚的处理除了推荐的方法,是否还有其他方法? [2005/03/01]

Answer:

请用户从整个系统全面考虑如何处理未使用引脚及故障的应对措施,这里仅就未使用引脚的处理方法进行如下说明。

通常,在处理未使用I/O端口时,需要遵循以下原则(请参考(9)):
“将I/O端口设定为输入模式时,通过串联电阻并以尽可能短的距离将端口连接到低阻抗Vcc或Vss。”
“尽可能短的布线距离”和“低阻抗”极大地影响着实际电路性能好坏。连接到Vcc和Vss的较长布线可能会产生天线效应而引来噪声。当长布线和Vcc或Vss高阻抗无法避免时,更为有效的方法是【设置端口为输出并开路】。
请综合硬件和软件两方面要求考虑适用于实际系统中未使用引脚的处理方法。
表中记录了未使用端口的处理方法和特点,以下内容是对它的详细说明,请参考。

 

属性 终止方法
打开 直接连接到
Vss 或 Vcc
通过电阻器 连接到
Vss 或 Vcc
安全性 仅输入端口 ×
见 (1)
OK
见 (2)
OK
见 (3)
仅输出端口 OK
见 (4)
×
见 (5)
×
见 (6)
I/O端口 OK (输出模式)
见 (7)
×
见 (8)
OK (输入模式)
见 (9)
成本 OK Δ ×  OK 使用内部上拉/下拉电阻器时

 

(1)专用输入端口:开路
可能会有中间电位情况发生,不推荐使用该方法。
端口中间电位状态可能会导致一些问题,如内部回路中会有贯通电流从Vcc流向Vss,或增加消耗电流等。
然而,这种由于电流增大而造成端口或单片机破坏的可能性很小。

 (2) 专用输入端口:与Vss、Vcc直接连接
这种情况输入电压稳定,但容易受到电源噪声的影响。

(3)专用输入端口:通过电阻与Vss、Vcc连接
这种情况输入电压稳定,而且能够降低电源噪声对其的影响。
尽可能使电阻靠近引脚,若电阻和引脚间隔很远,它们之间的长布线会成为使外部噪声引入MCU内部的天线。
(如果使用内部上拉/下拉电阻,请参考下面的【使用内部上拉/下拉电阻】说明)

(4)专用输出端口:开路
推荐此方法。
不过若频繁地变换开路端口的电平,会使其自身变为噪声源。所以建议通过程序将输出电平固定。

(5)专用输出端口:与Vss、Vcc直接连接
不推荐使用此方法,原因如下:
当输出电压与所连接的Vss、Vcc间存在电位差时会有电流通过。由于无法限制此电流产生,就可能有过流的情况发生,从而损坏端口或MCU。

(6)专用输出端口:通过电阻与Vss、Vcc连接
不推荐此方法,由于输出电压与所连接的Vss、Vcc间存在电位差时会有电流通过。如果这个电阻能够实现限流作用,发生过流的可能性就减小。

(7)输入/输出端口:开路
输出模式下,方法同专用输出端口情况。同样如果频繁地变换开路端口的电平,会使其自身变为噪声源,所以建议通过程序将输出电平固定。
输入模式下,不推荐此方法。理由同专用输入端口情况。
该端口在复位后一直处于输入模式直到程序中将其转换为输出模式,因此请尽早将端口转换到输出模式。
此外,输入模式下,此方法也会受到噪声的影响,如由于噪声使端口误变为输入模式等。建议周期性地重写端口方向寄存器以防止噪声干扰。

(8)输入/输出端口:与Vss、Vcc直接连接
输入模式下,方法同专用输入端口情况。输入电压稳定,但容易受到电源噪声的影响。
输出模式下,不推荐此方法,理由同专用输出端口情况。
考虑到噪声等可能会使端口转换为输出模式,建议周期性地重写端口方向寄存器以防止噪声干扰。

(9)输入/输出端口:通过电阻与Vss、Vcc连接
输入模式下,方法同专用输入端口情况。尽可能使电阻靠近引脚,若电阻和引脚间隔很远,它们之间的长布线会成为使外部噪声引入MCU内部的天线。
输出模式下,不推荐此方法。理由同专用输出端口情况。
考虑到噪声干扰等可能会使端口转换为输出模式,建议周期性地重写端口方向寄存器以防止噪声干扰。
(如果使用内部上拉/下拉电阻,请参考下面的【使用内部上拉/下拉电阻】说明)


【使用内部上拉/下拉电阻】说明:
使用内部上拉/下拉电阻(而不外接电阻)时,请注意复位后内部上拉电阻连接是断开的,因此,在连接内部上拉电阻之前端口将一直保持开路状态。
请尽早在程序中连接上拉/下拉电阻。同时也要注意,内部上拉/下拉仅在输入模式下有效。
(#105179)

Suitable Products
3803H
3803L
3823
3850A
3858
38D2
38D5
7544
7545
7546
7547
7548
7549