跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

(D/A)用户手册中提到“D/A输出无缓冲器,故在驱动低阻抗负载时连接外部缓冲器”,多大阻抗的外部负载无需缓冲器驱动?

最新更新:03/01/2005

Question:

(D/A转换器) 用户手册中提到“D/A输出没有缓冲器,因此在驱动低阻抗负载时,连接外部缓冲器”,多大阻抗的外部负载无需缓冲器驱动?

Answer:

假设D/A输出可允许的误差小于2%,D/A转换器的绝对精确度最大为1%。所以低电阻负载的误差必须设定为小于1%。因此,连接负载的电阻值必须是D/A转换器输出电阻的99倍。若D/A转换器输出的最大电阻是4kΩ,连接负载的电阻值至少为396kΩ(99倍多)。
注意,这只是一个假设估计,实际系统的电阻值应具体评估。
Suitable Products
3803H
3803L