跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

(A/D转换器) ADKEY有什么具体的用途? 是否有关于ADKEY功能的参考资料? [2009/08/05]

最新更新:08/05/2009

Question:

(A/D转换器)
ADKEY有什么具体的用途?
是否有关于ADKEY功能的参考资料? [2009/08/05]

Answer:

这个功能与键唤醒功能类似。ADKEY功能用于判别ADKEY引脚上的模拟输入电压。当VIL(0.7 × VCC-0.5)或更低的电压被输入ADKEY引脚时,就启动A/D转换,也可用A/D转换中断来判别模拟电压输入。

请参考下列应用说明。

(#107429)

Suitable Products
38D2
38D5
  • 这篇文章对您有帮助吗?