跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

(A/D转换器、电源) 使用A/D转换器时,能否给VREF和VCC输入不同的电压? [2009/08/05]

最新更新:08/05/2009

Question:

(A/D转换器、电源)
使用A/D转换器时,能否给VREF和VCC输入不同的电压? [2009/08/05]

Answer:

在满足下列推荐工作条件下可以:

  • VREF ≦ VCC(在推荐的工作条件范围内)
  • 如果存在AVSS引脚,则将VSS引脚和AVSS引脚相连。

此外,在施加到VCC引脚和VREF引脚上的电压不同时,请在VREF引脚和AVSS(VSS)引脚之间连接旁路电容。

Suitable Products
3803H
3803L
3823
3850A
3858
38D2
38D5
7544
7546
7547