跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

(A/D转换器, 省电) 使用A/D转换器时,是否有抑制电流消耗的方法? [2009/08/05]

最新更新:08/05/2009

Question:

(A/D转换器, 省电)
使用A/D转换器时,是否有抑制电流消耗的方法? [2009/08/05]

Answer:

可以使用下列方法:

  1. 请在需要采样时, 进行A/D转换。
  2. 在不需要A/D转换的时候,请将VREF输入开关位(自动)设为0,确保内部梯形电阻电路与参考电压输入引脚(VREF)断开。
  3. 在进入等待模式或停止模式时,请设置如下:
    • A/D输入引脚:在外部设为高或低电平
    • 完成当前A/D转换
      (确保A/D转换完成位置为1。)
Suitable Products
3823
38D2
38D5