跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

(闪存) 购买产品时,是否有串行烧录器的写入控制程序? [2005/03/01]

最新更新:03/01/2005

Question:

(闪存)   购买产品时,是否有串行烧录器的写入控制程序? [2005/03/01]

Answer:

有。串行烧录器的写入控制程序,存储于引导ROM区域。若使用串行烧录器及并行烧录器重新编程时,切勿误擦除引导区域。 (#104876)
Suitable Products
3803H
3803L
3850A
38D2
38D5