跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

(闪存) CPU重写模式下,如何使用调试器评估闪存重新编程控制软件?[2005/03/01]

最新更新:03/01/2005

Question:

(闪存) CPU重写模式下,如何使用调试器评估闪存重新编程控制软件?[2005/03/01]

Answer:

CPU重写模式下,不能通过仿真器评估闪存的重新编程。用MCU(闪存版本)确认闪存重新编程控制软件(=重写程序),方法如下:

(1) 确认仿真器上重写程序的操作正确,然后在闪存控制寄存器中设定调试值。
(2)通过编程器将确认后的重写程序写入闪存单片机,再将单片机装到评估板上执行程序。
(3)重写程序执行完后,通过编程器再读出并确认内容。

重新编程的状态不能直观看到,可以在程序的关键点处增加外部输出显示(LED显示灯)以帮助判断程序的执行。

Suitable Products
3803H
3803L
3850A
38D2