跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

(闪存) 注意事项中提到“中断不能在CPU重写模式下使用”。用户编程是否必须禁止中断?

最新更新:02/26/2007

Question:

(闪存) 注意事项中提到“中断不能在CPU重写模式下使用”。用户编程是否必须禁止中断?

Answer:

CPU重写模式不会自?禁止中断,用?在?入CPU重写模式之前?行SEI指令禁止中断(I = 1)(通??定CPU重写模式??位?1)
Suitable Products
3803H
3803L
3850A