跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

(闪存) 串行烧录器写入程序过程,是否需设定闪存控制寄存器? [2004/10/19]

最新更新:10/19/2004

Question:

(闪存) 串行烧录器写入程序过程,是否需设定闪存控制寄存器? [2004/10/19]

Answer:

否。
Suitable Products
3803H
3803L
3850A
38D2
38D5