跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

(软件, 软件编程) 4283群与4286群在软件上是否兼容? [2009/02/05]

最新更新:02/05/2009

Question:

(软件, 软件编程)  4283群与4286群在软件上是否兼容? [2009/02/05]

Answer:

是的。
4286群与4283群在软件、引脚配置上相互兼容。但某些硬件功能有所不同,相关说明请参阅4283群与4286群的数据表。
由于制造工艺、内部ROM类型及版图模式等差异,造成其特性值、工作容限、噪声耐量及噪声辐射在电特性范围内会有所差异。替换使用时,需对产品进行系统评估。
同样,为了保证用户系统能够稳定地运行,请咨询并选取振荡器生产商推荐使用的振荡器和振荡电路参数。 (#107257)
Suitable Products
4286