跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

(调试) CPU改写模式的调试过程中,程序发生跑飞,怎么办?

最新更新:09/12/2007

Question:

(调试) CPU改写模式的调试过程中,程序发生跑飞,怎么办?

Answer:

请先确认是否关闭看门狗定时器。
除了R8C/10群、R8C/11群以外,闪存地址FFFFh的bit0为“0”时,看门狗定时器自动运行。因此,程序未设定看门狗定时器时,程序也有可 能发生跑飞。另外,用on-chip调试器E7或者E8调试R8C/10群、R8C/11群、R8C/12群、R8C/13群时,固件将FMR0寄存器的 bit5设置为“1”,若用户程序将FMR0寄存器的bit5设置为“0”,则E7、E8不工作。
Suitable Products
R8C/18
R8C/19
R8C/1A
R8C/1B
R8C/20
R8C/21
R8C/22
R8C/23
R8C/24
R8C/25
R8C/26
R8C/27
R8C/28
R8C/29
R8C/2A
R8C/2B
R8C/2C
R8C/2D
R8C/2E
R8C/2F
R8C/2G
R8C/2H
R8C/2J
R8C/2K
R8C/2L
R8C/32C
R8C/33C
R8C/34C
R8C/35C
R8C/36C
R8C/38C
R8C/3GC
R8C/3JC
R8C/32D
R8C/33D
R8C/35D
R8C/3GD
R8C/33T
R8C/38A
R8C/34E, R8C/34F, R8C/34G, R8C/34H
R8C/36E, R8C/36F, R8C/36G, R8C/36H
R8C/38E, R8C/38F, R8C/38G, R8C/38H
R8C/L35C
R8C/L36C
R8C/L38C
R8C/L3AC
E8a
E8
E7