跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

(调试) 采用R8C UART监控程序的调试系统,使用看门狗定时器功能时,无法正常进行调试。为什么?

最新更新:01/16/2009

Question:

(调试) 采用R8C UART监控程序的调试系统,使用看门狗定时器功能时,无法正常进行调试。为什么?

Answer:

调试R8C/10-17时,因调试系统的监控程序方不执行看门狗定时器刷新而产生看门狗定时器中断,导致无法正常调试。因此请不要在该类调试系统使用看门狗定时器。
调试R8C/10-17以外的产品时,监控程序在运行过程中执行看门狗定时器刷新。请注意,例如在用户程序中使用了看门狗定时器,改变或参考存储器的内容等调试操作而引起监控程序介入时,看门狗定时器将被刷新。
Suitable Products
R8C/18
R8C/19
R8C/1A
R8C/1B
R8C/10
R8C/11
R8C/12
R8C/13
R8C/14
R8C/15
R8C/16
R8C/17
R8C/20
R8C/21
R8C/22
R8C/23
R8C/24
R8C/25
R8C/26
R8C/27
R8C/28
R8C/29
R8C/2A
R8C/2B
R8C/2C
R8C/2D
R8C/2E
R8C/2F
R8C/2G
R8C/2H
R8C/2J
R8C/2K
R8C/2L