跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

(看门狗定时器, 闪存) 使用CPU改写模式擦除闪存时,看门狗定时器会发生下溢,如何解决此问题?

最新更新:10/01/2007

Question:

(看门狗定时器, 闪存) 使用CPU改写模式擦除闪存时,看门狗定时器会发生下溢,如何解决此问题?

Answer:

  • R8C/1x系列、R8C/2x系列
    在EW1模式下,对用户ROM区域进行自动编程或自动擦除时,CPU进入保持状态。处于保持状态的CPU,其外围功能模块不停止,但是程序计数器停止且无法执行指令。

    若要刷新看门狗定时器,可以采用EW0模式,或使用EW1模式下的挂起功能(如设定周期比看门狗定时器短的定时器中断)。



  •  
  • R8C/3x系列、R8C/Lx系列
    在EW1模式下,对数据Flash区域进行自动编程或自动擦除时,CPU处于工作状态。然而,若对程序ROM区域进行自动编程或自动擦除,CPU则会进入保持状态。处于保持状态的CPU,其外围功能模块不停止,但是程序计数器停止且无法执行指令。

    因此,在对程序ROM区域进行自动编程或自动擦除的情况下需要刷新看门狗定时器时,可以采用EW0模式,或使用EW1模式下的挂起功能(如设定周期比看门狗定时器短的定时器中断)。
Suitable Products
R8C/18
R8C/19
R8C/1A
R8C/1B
R8C/20
R8C/21
R8C/22
R8C/23
R8C/24
R8C/25
R8C/26
R8C/27
R8C/28
R8C/29
R8C/2A
R8C/2B
R8C/2C
R8C/2D
R8C/2E
R8C/2F
R8C/2G
R8C/2H
R8C/2J
R8C/2K
R8C/2L
R8C/32C
R8C/33C
R8C/35C
R8C/36C
R8C/38C
R8C/3GC
R8C/3JC
R8C/32D
R8C/33D
R8C/35D
R8C/3GD
R8C/33T
R8C/38A
R8C/L35C
R8C/L36C
R8C/L38C
R8C/L3AC