跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

(省电) EPOF指令执行前,为何要设定中断禁止状态?

最新更新:07/04/2003

Question:

(省电) EPOF指令执行前,为何要设定中断禁止状态?

Answer:

执行MCU RAM备份模式的必要条件是连续执行EPOF与POF指令。若2个指令间中断,从中断程序返回时,MCU不进入RAM备份模式。因此,指令EPOF执行前, 执行具有设定中断禁止状态的DI指令。
Suitable Products
4508
4509
4571