跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

(省电) 键唤醒功能的返回条件是什么?边沿还是电平? [2007/08/09]

最新更新:08/09/2007

Question:

(省电) 键唤醒功能的返回条件是什么?边沿还是电平? [2007/08/09]

Answer:

端口P00-P03,P10-P13,P20-P23通过外部下降沿返回。端口P30-P33与INT引脚可选电平或边沿作为返回条件。有关详细说明,请参阅数据表。

·返回条件为电平。以“L”电平输入为例。唤醒功能使能引脚保持“L”输入时,即使MCU转至掉电模式,MCU也将立即返回。

·返回条件为边沿。以下降沿为例。唤醒功能使能引脚保持“L”输入时,即使MCU转至掉电模式,在唤醒功能使能引脚保持“H”后,MCU以“L”输入返 回。设定唤醒功能使能引脚,不同于选择的返回条件相反状态下输入的有效边沿引脚。选择下降沿时,保持“H”电平。选择上升沿时,保持“L”电平。

Suitable Products
4559