跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

(省电) 掉电模式外的其他模式,具有唤醒功能的引脚,是否可输入有效波形?

最新更新:07/04/2003

Question:

(省电) 掉电模式外的其他模式,具有唤醒功能的引脚,是否可输入有效波形?

Answer:

可以。唤醒功能仅在掉电模式有效。
Suitable Products
4559
455A