跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

(引脚)   如何处理QzROM版的CNVSS/VPP引脚? [2006/01/06]

最新更新:01/06/2006

Question:

(引脚)   如何处理QzROM版的CNVSS/VPP引脚? [2006/01/06]

Answer:

请将CNVSS 引脚以最短距离连接至离提供给单片机VSS 引脚的GND 尽可能近的GND 布线上。
另外,通过串联接入5kΩ 左右的电阻并连接至GND,有可能改善抗噪声能力。此时,也尽可能将其以最短距离连接至离提供给单片机VSS 引脚的GND 最近的GND 布线上。
(理由)
CNVSS 引脚是内部QzROM 的电源输入引脚。向QzROM 写入程序时,为了通过写入电流,降低CNVSS 引脚的阻抗,所以噪声易于侵入。如果噪声从VPP 引脚侵入, QzROM 的指令码、数据的读出就不能正常进行,并且导致失控。

 (#105545)

Suitable Products
3803H
3803L
3850A
3858
7544
7545
7546
7547
7548
7549