跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

(引脚)  如何处理 QzROM版的OSCSEL引脚? [2006/09/29]

最新更新:09/29/2006

Question:

(引脚)  如何处理 QzROM版的OSCSEL引脚? [2006/09/29]

Answer:

(1) OSCSEL = L
OSCSEL引脚以最短距离连接至离提供给单片机VSS 引脚的GND 尽可能近的GND 布线上。另外,通过串联接入5kΩ 左右的电阻并连接至GND,有可能改善抗噪声能力。此时,也尽可能将其以最短距离连接至离提供给单片机VSS 引脚的GND 最近的GND 布线上。

(2) OSCSEL = H
OSCSEL引脚以最短距离连接至离提供给单片机VCC 引脚的VCC 尽可能近的VCC 布线上。另外,通过串联接入5kΩ 左右的电阻并连接至VCC,有可能改善抗噪声能力。此时,也尽可能将其以最短距离连接至离提供给单片机VCC 引脚的VCC 最近的VCC 布线上。

(理由)
OSCSEL 引脚是内部QzROM 的电源输入引脚。向QzROM 写入程序时,为了通过写入电流,降低OSCSEL 引脚的阻抗,所以噪声易于侵入。如果噪声从OSCSEL 引脚侵入, QzROM 的指令码、数据的读出就不能正常进行,并且导致失控。

(#106390)

Suitable Products
38D2
38D5