跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

(引脚) 是否有必要将所有未使用引脚都连接外部上拉电阻?

最新更新:10/31/2008

Question:

(引脚) 是否有必要将所有未使用引脚都连接外部上拉电阻?

Answer:

没必要都连接外部上拉电阻。
可以使用内部上拉。但请注意,使用内部上拉的情况下,复位后的上拉控制寄存器的初始值为“00h”,所以从复位后到设定上拉控制寄存器的这段时间内,由于没有内部上拉,端口方向寄存器为输入,端口处于悬空状态。

Suitable Products
R8C/18
R8C/19
R8C/1A
R8C/1B
R8C/20
R8C/21
R8C/22
R8C/23
R8C/24
R8C/25
R8C/26
R8C/27
R8C/28
R8C/29
R8C/2A
R8C/2B
R8C/2C
R8C/2D
R8C/2E
R8C/2F
R8C/2G
R8C/2H
R8C/2J
R8C/2K
R8C/2L
R8C/32C
R8C/33C
R8C/34C
R8C/35C
R8C/36C
R8C/38C
R8C/3GC
R8C/3JC
R8C/32D
R8C/33D
R8C/35D
R8C/3GD
R8C/33T
R8C/38A
R8C/34E, R8C/34F, R8C/34G, R8C/34H
R8C/36E, R8C/36F, R8C/36G, R8C/36H
R8C/38E, R8C/38F, R8C/38G, R8C/38H
R8C/L35C
R8C/L36C
R8C/L38C
R8C/L3AC