跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

(引脚, I/O 端口)  当未使用引脚开路时,应该如何设置输出锁存器? [2006/01/16]

最新更新:01/16/2006

Question:

(引脚, I/O 端口)  当未使用引脚开路时,应该如何设置输出锁存器? [2006/01/16]

Answer:

未使用引脚开路时,输出锁存器请设为0或1。
如果输出锁存器设为1,可通过软件将下拉控制寄存器的对应位设为0(下拉晶体管关闭)。
若输出锁存器设为0且关闭下拉晶体管,此时引脚的电压电平不定,电源电流不增加;但是电源电流在执行输入指令时可能会增加。因此,当输入操作可能涉及到未使用引脚时,需要设定输出锁存器为1。
例如:用同一指令进行端口的输入,而该端口包括未使用引脚时,就会产生因电源电流增加而导致电流消耗增大的不利影响,不过所增加的这部分电流极少会造成端口或MCU的损坏。
Suitable Products
4286