跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

(引脚, I/O端口)  当未使用引脚开路时,应该如何设置输出锁存器? [2007/08/09]

最新更新:08/09/2007

Question:

(引脚, I/O端口)  当未使用引脚开路时,应该如何设置输出锁存器? [2007/08/09]  

Answer:

D0-D3、P30、P31:输出形式和输出锁存器可任意设置。
当输出锁存器为1时,执行端口输入指令(SZD、IAP0、IAP1、IAP2、IAP3),指令执行周期过程中,电流增加可能会造成电源电压的增加。

D4:设置为N沟道漏极开路输出形式,输出锁存器为任意值。
当输出锁存器为1时,执行端口输入指令(SZD、IAP0、IAP1、IAP2、IAP3),指令执行周期过程中,电流增加可能会造成电源电压的增加。
请勿选择CNTR0输入作为定时器1的计数源。(W11、W10 ≠ 0)

P00-P03、P10-P13:禁止键唤醒功能。设置为N通道漏极开路输出形式。
上拉晶体管关闭时,输出锁存器可设置任意值。输出锁存器为1时,执行端口输入指令(SZD、IAP0、IAP1、IAP2、IAP3),指令执行周期过程中,电流增加可能会造成电源电压的增加。
上拉晶体管打开时,设定输出锁存器为1。

P20、P21:禁止键唤醒功能。设置为N通道漏极开路输出形式。
禁止INT0和INT1引脚输入(I13 = 0、I23 = 0)。
上拉晶体管关闭时,输出锁存器可设置任意值。输出锁存器为1时,执行端口输入指令(SZD、IAP0、IAP1、IAP2、IAP3),指令执行周期过程中,电流增加可能会造成电源电压的增加。
上拉晶体管打开时,设定输出锁存器为1。

C:设置为CMOS输出形式,输出锁存器为任意值。

Suitable Products
4571