跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

(定时器) 无论时钟运行或停止状态,是否可同时写入/读取定时器与锁存器的值? [2005/12/01]

最新更新:03/01/2005

Question:

(定时器) 无论时钟运行或停止状态,是否可同时写入/读取定时器与锁存器的值? [2005/12/01]

Answer:

读取/写入操作的内容取决于定时器的类型,说明如下:
定时器1:同时写入定时器与锁存器,并从定时器读取计数值。
定时器2, 3, 4, X ,Y:通过设定值至定时器写入控制位,用户可选择只写入锁存器或同时写入定时器与锁存器值。
Suitable Products
38D2
38D5