跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

(定时器) 定时器在计数中或者计数停止时,同时写入重加载寄存器与计数器,读出时,是否能读出计数值?

最新更新:02/14/2006

Question:

(定时器) 定时器在计数中或者计数停止时,同时写入重加载寄存器与计数器,读出时,是否能读出计数值?

Answer:

取决于所使用定时器的类型。
对于定时器X,能同时写入重加载寄存器与计数器,并且能读出计数值。对于定时器Y与定时器Z,定时器的写入控制位可以选择只写入重加载寄存器或同时写入重加载寄存器与计数器。另外,若读定时器的主寄存器,则能读出定时器的计数值。

Suitable Products
R8C/18
R8C/19
R8C/1A
R8C/1B