跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

(定时器) 在使用16位定时器的脉冲输出模式时,CNTR极性转换位的功能?[2006/09/29]

最新更新:09/29/2006

Question:

(定时器) 在使用16位定时器的脉冲输出模式时,CNTR极性转换位的功能?[2006/09/29]

Answer:

CNTR极性转换位的结构图如下。初始化交替触发器时,此位决定输出启动电平。若在脉冲输出过程中重写此位,输出的引脚电平将反转。

CNTR极性转换位的结构图如下。初始化交替触发器时,此位决定输出启动电平。若在脉冲输出过程中重写此位,输出的引脚电平将反转。若初始化交替触发器, 则设定Q=1(输出极性“H”)、Q=0(输出极性“L”)。交替触发器的初始化由所选模式决定而不是脉冲输出模式。定时器计数停止时,保持其输出电平。

(例1)初始化交替触发器,且CNTR极性转换位置“0”时。
1. 通过交替触发器的Q=1,脉冲输出以“H”开始。
2. 通过定时器下溢,保留交替触发器,且Q=0。脉冲输出转换至“L”输出。

(例2)初始化交替触发器,且CNTR极性转换位置“1”时。
1. 通过交替触发器的Q=0,脉冲输出以“L”开始。
2.定时器下溢时,脉冲输出转换至“H”输出。
3. 即使定时器锁存器写入数据,交替触发器不被初始化,脉冲输出仍然保持为“H”输出直到下次定时器下溢。

*“定时器锁存器”是指所用定时器的锁存器(定时器Z锁存器,定时器Z1锁存器或定时器Z2锁存器)。
“CNTR极性转换位”是指所用定时器的输出引脚极性转换位(CNTR2极性转换位或CNTR3极性转换位)。

(#106384)

Suitable Products
3803H
3803L
3858