跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

(复位) 使用上电复位功能时,请问产生误动作的原因是什么?在Vcc引脚和RESET引脚之间应采用多大的上拉电阻?

最新更新:10/31/2008

Question:

(复位) 使用上电复位功能时,请问产生误动作的原因是什么?在Vcc引脚和RESET引脚之间应采用多大的上拉电阻?

Answer:

如果RESET引脚不存在浪涌电压等干扰时,在Vcc和RESET之间即使不加电阻,也没有问题。
产生误动作的原因可从如下几方面进行确认:

1.单片机Vcc引脚电源的上升斜率是否在电气特性的规格以内?
2.电源上升时,RESET引脚是否保持在0.8×Vcc电压之上?
3.使用上电复位功能时,需要同时使用电压监视复位功能,是否已将电压监视复位功能设为有效?

Suitable Products
R8C/18
R8C/19
R8C/1A
R8C/1B
R8C/20
R8C/21
R8C/22
R8C/23
R8C/24
R8C/25
R8C/26
R8C/27
R8C/28
R8C/29
R8C/2A
R8C/2B
R8C/2C
R8C/2D
R8C/2E
R8C/2F
R8C/2G
R8C/2H
R8C/2J
R8C/2K
R8C/2L
R8C/32C
R8C/33C
R8C/34C
R8C/35C
R8C/36C
R8C/38C
R8C/3GC
R8C/3JC
R8C/32D
R8C/33D
R8C/35D
R8C/3GD
R8C/33T
R8C/38A
R8C/34E, R8C/34F, R8C/34G, R8C/34H
R8C/36E, R8C/36F, R8C/36G, R8C/36H
R8C/38E, R8C/38F, R8C/38G, R8C/38H
R8C/L35C
R8C/L36C
R8C/L38C
R8C/L3AC