跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

(串行接口) 什么情况下使用总线冲突检测功能? [2009/01/09]

最新更新:01/09/2009

Question:

(串行接口)  什么情况下使用总线冲突检测功能? [2009/01/09]

Answer:

当多个单片机在双工通信模式下运行,且所有单片机的RxD和TxD引脚都连接到同一条单线总线上时,可以使用总线冲突检测功能。

关于总线冲突检测功能的使用方法请参考相关应用笔记 →这里 (#107247)

Suitable Products
7546
7547