跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

(中断) 改变中断优先级时,有什么注意事项?

最新更新:10/10/2006

Question:

(中断) 改变中断优先级时,有什么注意事项?

Answer:

由于中断请求位(IR)与中断优先级选择位(ILVL0-ILVL2)配置到相同的地址,用MOV指令改变中断优先级时,可能会变更IR位。请使用AND、OR、BCLR、BSET指令更改优先级而不影响IR位。
另外,请在对应该寄存器的中断请求不发生时更改中断控制寄存器。在有可能发生中断请求时,请在禁止中断后更改中断控制寄存器。详细内容请参阅 硬件手册
Suitable Products
R8C/18
R8C/19
R8C/1A
R8C/1B
R8C/20
R8C/21
R8C/22
R8C/23
R8C/24
R8C/25
R8C/26
R8C/27
R8C/28
R8C/29
R8C/2A
R8C/2B
R8C/2C
R8C/2D
R8C/2E
R8C/2F
R8C/2G
R8C/2H
R8C/2J
R8C/2K
R8C/2L
R8C/32C
R8C/33C
R8C/34C
R8C/35C
R8C/36C
R8C/38C
R8C/3GC
R8C/3JC
R8C/32D
R8C/33D
R8C/35D
R8C/3GD
R8C/33T
R8C/38A
R8C/L35C
R8C/L36C
R8C/L38C
R8C/L3AC