跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

(中断) 中断延迟的时间是多少? [2005/03/01]

最新更新:03/01/2005

Question:

(中断) 中断延迟的时间是多少? [2005/03/01]

Answer:

请参考下图。

通常,从中断请求到中断程序的执行,大约7~23个周期,说明如下:
-主程序 0-16个指令周期(根据指令的执行情况而定)
0个周期:指令正好执行完成。
16个周期:如果除法指令(DIV)开始执行。
-流水线后处理等待时间:2个周期(固定的)
-压栈,取中断向量:5个周期(固定的)

 

Suitable Products
3803H
3803L
3823
3850A
3858
38D2
38D5
7544
7545
7546
7547
7548
7549