跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

(中断) “接受中断请求的时序图”中,如何解释“S”和“SPS”?如何解释“流水线后处理等待时间”?

最新更新:03/01/2005

Question:

(中断) “接受中断请求的时序图”中,如何解释“S”和“SPS”?如何解释“流水线后处理等待时间”?

Answer:

“S”是堆栈指针。 “SPS”是CPU模式寄存器的堆栈页选择位选择的页。
“流水线后处理等待时间”是指前一指令的内部CPU处理时间。
当连续执行指令时,这个过程与下一指令的前两个周期同时执行,因此不产生等待时间。
但是,当中断发生时会产生等待。
虽然使用“流水线”这一表达,但740族中没有指令队列缓冲器。

Suitable Products
3803H
3803L
3823
3850A
3858
38D2
38D5
7544
7545
7546
7547
7548
7549