跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

闪存版用ID码检验功能,ID和其他数据写入到ID码存储地址和ROM代码保护地址,对掩模ROM版或QzROM版它们要删除?

最新更新:01/06/2006

Question:

(ROM) 关于从闪存版向掩模ROM版或 QzROM版替换:由于ID码检验功能在闪存版中使用,ID和其他数据写入到ID码存储地址和ROM代码保护地址(FFD4~FFDBh),对于掩模ROM版或 QzROM版是否需要删除这些数据?

Answer:

在掩模ROM版中,无需删除数据。在QzROM版中,无需删除数据,设定地址FFDBh为FFh。
Suitable Products
3803H
3803L
3850A