跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

遥控信号是怎样被接收的(接收方的模拟处理是如何进行的)?

最新更新:2011年10月 06日

Question:

遥控信号是怎样被接收的(接收方的模拟处理是如何进行的)?

Answer:

当接收到遥控信号时,这些红外信号变得更分散、更弱(接收器光电二极管的输出有一个P-P值,具有几十个μV),这样必须使用前置放大器放大红外接收器光电二极管的输出。

同样,带通滤波器用于过滤载波频率的组合噪声,然后由波形发生器检测和处理这些组合信息,以获取更准确的遥控信号。
遥控信号的类型可通过测量每个信号的on/off周期确定。

专用前置放大器用于简化前置放大到波形形成的处理过程。

红外遥控接收器逻辑举例
 
Suitable Products
  • 这篇文章对您有帮助吗?