跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

连接E8a、FlashStarter,并将程序写入闪存时已在ID输入界面设定ID码,为何下次连接时不能使用此ID码?

最新更新:10/22/2007

Question:

(闪存) 连接on-chip调试器E8a、Flash Starter,并将程序写入闪存时,已在ID输入界面设定ID码,为何下次连接时,不能使用此ID码?

Answer:

on-chip调试器E8a、Flash Starter等在ID输入界面不能设定ID码至MCU,而是输入与已设定至MCU中的ID码相一致的ID码。
程序写入闪存时,请设定ID码并使其有效。
空白芯片出厂时或被完全擦除后,无需输入ID码,对于空白芯片可以设定任意的ID码。
使用C编译器“M3T-NC30WA”的指定命令与选项功能更易管理ID码。不使用此类命令与功能时,可以使用以下的程序方法设定ID码。
例如,包含ID码存储区域的固定向量为“.lword dummy_int”时,最高字节设为“00h”,那么ID码为“00h”。注释掉“.lword dummy_int”时,不对这一地址进行写入,数据保持闪存擦除后的“FFh”,那么ID码为“FFh”。
可由写入文件(如mot文件)检查ID码存储区域的数据。
有关R8C族闪存ID码设定的详细信息请参阅FAQ No.102481:“ 请详细介绍设定ID码的方法”。
有关M16C族闪存ID码设定的详细信息请参阅FAQ No.102626:“ 请详细介绍设定ID码的方法”。
Suitable Products
R8C/18
R8C/19
R8C/1A
R8C/1B
R8C/20
R8C/21
R8C/22
R8C/23
R8C/24
R8C/25
R8C/26
R8C/27
R8C/28
R8C/29
R8C/2A
R8C/2B
R8C/2C
R8C/2D
R8C/2E
R8C/2F
R8C/2G
R8C/2H
R8C/2J
R8C/2K
R8C/2L
R8C/32C
R8C/33C
R8C/34C
R8C/35C
R8C/36C
R8C/38C
R8C/3GC
R8C/3JC
R8C/32D
R8C/33D
R8C/35D
R8C/3GD
R8C/33T
R8C/38A
R8C/34E, R8C/34F, R8C/34G, R8C/34H
R8C/36E, R8C/36F, R8C/36G, R8C/36H
R8C/38E, R8C/38F, R8C/38G, R8C/38H
R8C/L35C
R8C/L36C
R8C/L38C
R8C/L3AC
M32C/88
M32C/87
M32C/85
M32C/84
M32C/83
M16C/62A
M16C/62A(M16C/62T)
M16C/62M
M16C/62N
M16C/62N(M3062GF8NFP, M3062GF8NGP)
M16C/62P(M16C/62PT)
M16C/63
M16C/64A
M16C/64C
M16C/65
M16C/65C
M16C/6C
M16C/6N4, M16C/6N5
M16C/6NK, M16C/6NL, M16C/6NM, M16C/6NN
M16C/5L, M16C/56
M16C/5LD, M16C/56D
M16C/5M, M16C/57
M16C/30P
M16C/29
M16C/28
M16C/26A
M16C/1N