跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

这种类型的微控制器与上面描述的其它类型有何不同?

最新更新:2011年10月 06日

Question:

这种类型的微控制器与上面描述的其它类型有何不同?

Answer:

它们之间的最大区别是闪存微控制器在发货后可以重新编程。
写入闪存的数据可以通过电擦除,允许对闪存写入新的数据。
闪存的老版本使用两个电源(一个用于供电-VDD,一个用于编程-VPP),通过专门的闪存编程器(FlashPro等)进行重新编程。
闪存的新版本只用一个电源(编程无需单独的电源)。除了专用闪存编程器,还有其它方法可以对这些设备进行编程或重新编程,写入新数据。
而且在这些具有单独电源的、可以在发货后编程的闪存微控制器中,有些是用闪存存储数据,而不是用EEPROM。
这样,闪存微控制器就有很大的应用范围。
更多的产品家族仅使用闪存,而不再使用掩模ROM。
Suitable Products